This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232

Guru**** 2928230 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942530/max3232-max3232

器件型号:MAX3232

MAX3232在几天后停止工作。

我对 C3连接有疑问。  根据数据表、C3可被连接至 VCC 或 GND。

我的问题是,在哪种情况下我们将 C3连接到 VCC,在哪种情况下 C3连接到 GND?

 

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MAX3232的两种工作方式都可以。 将 C3连接到 Vcc 或 GND 会产生相同的输出电压。 请参阅 此博客 (公式2)以了解相关讨论。

    此致、

    Hao