This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75188:SN75188和 SN75189A 的替代解决方案

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75189A, SN75188, AM26C32M, AM26C31M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942496/sn75188-alternative-solution-for-sn75188-and-sn75189a

器件型号:SN75188
主题中讨论的其他器件:SN75189AAM26C32MAM26C31M

大家好、

我的客户正在评估 SN75188和 SN75189A。 但这两款器件的工作温度范围均为0~70 μ A。 ℃希望工作温度范围为-55~125 ̊ C。

对于 SN75188、我发现 SNJ55188W 可能是一个选项。

对于 SN75189A、我发现 SNJ55189AW 可能是一个选项。

但 SNJ55188W 和 SNJ55189AW 都是非常旧的器件。 那么、我们还有其他更新的解决方案来替代 SNJ55188W 和 SNJ55189AW 吗? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    您可以考虑 AM26C31M 和 AM26C32M、它们 具有 3个封装选项。   

    此致、

    Hao