This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S116:I/O 电容

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD5S116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946403/tpd5s116-i-o-capacitance

器件型号:TPD5S116

您好!  

你好。 我希望你能做得好。  

我们的客户正在使用 TPD5S116、他们希望确认即使器件断电、SDL/SDA 引脚的 I/O 电容是否仍然为17pF。 他们注意到、该值是器件开启时的值、因此需要对此进行确认。  

感谢您在这方面的帮助。 谢谢你。  

此致、

Cedrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    我们 将很快检查并向您提供反馈。

    您是否知道客户为何在器件断电时也会关注电容?

    Abull

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abull、您好!  

    感谢您的支持。  

    我已经与我们的客户进行了核对、下面是他们所说的内容:  

    "我们的客户要求我们遵守 HDMI 规范。 他们不确定合规性是仅在其器件通电时才适用、还是在器件未通电时有不同的规则集。 老实说、他们以前没有出现过这种情况(获得 HDMI 合规性)、他们只是想在开始花钱测试产品之前、确保他们已经掌握了所有相关的详细信息。
    希望这一点有一定意义。"

    我们感谢您在这一问题上的帮助、并希望获得所需的详细信息。 谢谢。  


    此致、

    Cedrick
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abull、您好!  

    希望一切都好。  

    我想知道此请求是否有更新? 感谢您在这方面的帮助。 谢谢。


    此致、

    Cedrick


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick,

    我们没有准备好在工作台上测试的样片和 EVM。

    我正在与设计团队进行检查、以进行一些仿真并与上电电容进行比较。

    希望我们下周能收到反馈、因为团队正在休假  

    Abull

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    我们确认了无论 上电或断电、SDL/SDA 引脚的 I/O 电容几乎相同

    谢谢

    Abull