This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:LED 引脚、灌电流还是拉电流?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942328/dp83867is-led-pins-sink-or-source-current

器件型号:DP83867IS

大家好、  

仅是后续问题、您在此链接(https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/939085)中提及"takeout"、这是否意味着引脚只能提供拉电流、或者可以用作灌电流?

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    感谢您关注此主题。 为了更好地简化答案、我建议从您上面分享的链接重新打开主题、以便 Vikram 能够跟进您的问题。 这样、所有相关问题都可以在相同的讨论中讨论。  

    非常感谢。

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cecilia、

    感谢您的盛情款待。

    我已经发布了对上一个主题的答复。 我希望维克拉姆能够对此作出回应。

    谢谢!

    Regads、

    梅纳德