This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411-Q1:最大交流耦合电容值

Guru**** 2864890 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946695/hd3ss3411-q1-maximum-ac-coupling-capacitor-value

器件型号:HD3SS3411-Q1
主题中讨论的其他器件:HD3SS3411

您好!

我想问一下 HD3SS3411的最大交流耦合电容值。 我的客户想知道、要将电容器应用到附加文件的红色框(1)位置、即使 在上一个帖子中、器件两侧都不需要交流耦合。 请参阅随附的文件并告诉我。

e2e.ti.com/.../Signal-flow-block-of-HD3SS3411.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您的应用是什么、

    对于 SATA、通常为10ns。

    对于 USB 或 PCIe、为75nf 至220nf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    感谢您的支持。 我认为10ns 是一个拼写错误。 10nF 是否正确? 对于 SATA 应用、最大电容值是多少? 请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是 nF。 SATA 的最大值为12nf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的善意回应。 此外、BP (引脚13)上反复出现损坏问题、TI 的故障分析结果是 EOS 损坏。 他们已经在 BP 上应用了 ESD 保护二极管、但没有改进。 因此、他们正在考虑在 BP 上应用耦合电容器。 它是否会影响损坏问题? 是否有任何其他解决方案可以解决此问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这将有所帮助