This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:SN65DPHY440 MIPI DPHY 1.1规范

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942190/sn65dphy440ss-sn65dphy440-mipi-dphy-1-1-spec

器件型号:SN65DPHY440SS

尊敬的 BU 工程师:  

DPHY440符合 MIPI DPHY 1.1标准。

如果 MIPI 输入与 DPHY 1.1标准规范因客户编码而稍有不同,IC 是否能够正常工作以重新生成 DPHY 信号?   

DPHY 1.1规范: Ts-Zero 为'0',T HS-Trial 为最后一个数据位的反向  

客户编码:THS-Zero 不是'0', THS_Trial 不是最后一个数据位的反向位。   

在下面的中、除了 THS-Zero 和 THS_TTrial 之外、所有其他规格都是相同的。  

您是否会确认 SN65DPHY440 IC 仅像 MIPI 输入一样重新驱动、即使 THS-Zero 和 THS_Trial 不符合标准1.1规范 ?  

此致、

JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH

    如果进入 DPHY440时不符合要求、则退出 DPHY440时也不符合要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 如果客户要求更多、我将寻求您的帮助。

    此致、

    JH。