This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:配置为充电模式时、如何使用 TPS25750D EVM 和 BQ25731 EVM 控制充电电流?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947688/tps25750-how-to-control-the-charge-current-with-tps25750d-evm-and-bq25731-evm-when-configure-at-charge-mode

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731

你(们)好

当我使用 TPS25750D EVM 和 BQ25731 EVM 并在充电模式下进行配置时?

我发现所有充电电流仅为260mA、我认为这是默认设置、TPS25750如何调节充电电流? 在 BQ25731独立测试中、我发现可使用其 GUI 将充电电流配置为最大电流3A 或5A

BR

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    由于这包含在 TPS25750的 FW 中、并且基于两个器件之间的 I2C、因此很遗憾您无法更改它。 但是、我仍在与 FW 团队合作、以查看此问题是否已解决。 不过、在这两种情况下、RTM 都可以使用此功能。

    谢谢、

    哈里