Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 主题中讨论的其他器件:BQ25731、
你(们)好
当我使用 TPS25750D EVM 和 BQ25731 EVM 并在充电模式下进行配置时?
我发现所有充电电流仅为260mA、我认为这是默认设置、TPS25750如何调节充电电流? 在 BQ25731独立测试中、我发现可使用其 GUI 将充电电流配置为最大电流3A 或5A
BR
最大