This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:能否在 Vref 和 Vdpu 上使用相同的电压电平?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942349/pca9306-q1-can-i-use-same-voltage-level-at-vref-and-vdpu

器件型号:PCA9306-Q1
主题中讨论的其他器件:PCA9306

各位专家:

我搜索了 E2E 并发现工业 PCA9306可以支持 Vref1 = Vdpu、它是否也适用于汽车 PCA9306-Q1? 我可以使用两个不同的电源轨、但电压电平相同、分别为 Vref1和 Vdpu 供电吗? 例如、为 Vref1供电的是1.8V_1、为 Vdpu 供电的是1.8V_2。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    是的、您可以通过这种方式设置汽车 PCA9306。 该器件基本上是该点的开关、而不是电平转换器。

    我建议您在完成原理图布局后、对您的设置进行原理图审阅。 请随时在此处以新主题发布原理图、或发送电子邮件至 duynguyen@ti.com

    -Bobby