This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66121:应在何处连接 Vin、以及 PPHV 从 VBUS 或 VIN 获取电源

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS66121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947457/tps66121-where-should-i-connect-vin-and-from-what-does-pphv-gets-power-from-vbus-or-from-vin

器件型号:TPS66121

您好!

我们是否可以向 VIN 和 VBUS 施加相同的外部电源。

PPHV 从何处获取 VBUS 或 VIN 的电源?

如果 VIN 引脚接地、我是否可以使用 VLDO 引脚为控制器的 VBUS 引脚供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishay、

    VIN 是为 TPS66121的内部逻辑供电的可选电压。 在您的情况下(VIN 接地)、内部逻辑和 VLDO 将由来自 VBUS 的电压供电。 这称为"无电电池模式"、并假设所有电源都来自 VBUS。 有关详细信息、请查看数据表中的第7.3.4节"电源管理和监控"。

    一旦启用开关、PPHV 将从 VBUS 获取电压。

    您无法为 VBUS 供电。 功率流为灌电流模式:从 VBUS 到 PPHV。

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在 VBus 和 VIN 上连接相同的5V 输入。 我可以连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能不是一个好主意、因为 VBUS 的输入范围为4V 至22V、TPS66121的 VIN 仅为5V。

    如果 VBUS 不会改变、只保持5V 电压、则正常。

    此致、

    何塞