This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:DSI83 LVDS 桥接器-偶发行为-无视频

Guru**** 2847180 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942005/sn65dsi83-dsi83-lvds-bridge---sporadic-behavior---no-video

器件型号:SN65DSI83

我们有一款基于 NXP i.MX8M CPU 的产品、该产品还使用 TI DSI83 MIPI DSI 单链路 LVDS 桥来提供视频。 我们运行 的是使用 Yocto 工具构建的4.14.78版本的 Linux。 此代码包括一个用于由 CopuLab Ltd.编码的 DSI83的第三方驱动程序(sn65dsi83_BRG.c)

我们遇到了 LVDS 显示并不总是提供视频的问题。 大多数情况下电路板工作正常、但背光会定期亮起、但不会显示任何内容。 我们注意到的一点是、当显示屏不工作时、寄存器0xE5中的 CHA_UNC_ECC_ERR 位始终置位。 这表示不可纠正的 ECC 错误。 我们认为此故障的根本原因是初始化序列。

目前、我们正在检查初始化序列、以确保其遵循第15页器件数据表中的建议初始化设置序列。

我们还将查看驱动程序源代码。 我们注意到的一点是、驱动程序不遵循 Init Seq 10或11。 这将清除并验证 CSR 0xE5是否为零。 实际上、我们通常会看到、即使在 LVDS 视频显示工作时、也会设置和忽略多个错误位。

TI 是否可以提供任何硬件和/或软件支持来帮助解决此问题?

是否有适用于此器件的其他 Linux 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    如前所述、由于初始化序列问题、很可能没有视频输出。 我们不提供软件支持或驱动程序、但这里有一个常见问题解答、其中提供了一些您可以查看的项目: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/852871 

    序列中的步骤9至11是可选的、不需要包括在内。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 我们已经看到了该常见问题解答链接。

    如前所述、视频大部分时间都可以正常工作。 什么会导致出现 CHA_UNC_ECC_ERR 错误? 该位似乎是我们故障模式的线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能仍会归咎于初始化序列违反(很多时候、如果不遵循该序列、只有少数单元会出现问题)。 请发布与常见问题解答中提供的示波器类似的初始化序列屏幕截图。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意初始化序列是问题。 我们具有相同的通过和失败单元、而不是不同的单元。

    我已连接您请求的迹线减去 DSI_CLK、因为我们没有地方探测该点。 我检查了该迹线、现在意识到 DSI_DATA 未处于 LP11状态。

    初始化序列指示用户将 DSCLK 通道置于 HS 状态、将 DSI 数据通道置于 LP11状态。

    这是如何实现的?

    这是由驱动 DSI 线路的 i.MX8M 实现还是在 DSI83器件中实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记了附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    在 EN 被置为有效之前、确保 DSI CLK 处于 HS 模式非常重要、这样器件能够获得一个适当的复位、并在之后保持在 HS 模式。 此外、DSI 数据通道必须保持在 LP-11模式、直到序列的步骤8为止。

    所有这些操作都必须由 DSI 源( 本例中为 i.MX8M)完成。 DSI83无法控制 DSI 输入的状态。  

    此致、

    I.K.