This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:tps65981

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942315/tps65981-tps65981

器件型号:TPS65981

你(们)好

我们有一个采用 tps65981的设计。

它配置为双电源角色。 端口信息0x28为 101b 拉电流/灌电流。 电源角色=电源。 数据角色= DFP。 支持 PR_Swap。 支持 DR_Swap

我们正在尝试收集电缆信息。

当作为电源连接时、我可以在寄存器"电缆发现标识响应(0x49)"中找到电缆信息

但是、当我们成为功率接收器时、例如、连接到一些坚持作为源的集线站时、寄存器0x49中不存在电缆信息。

我认为这是设计上的、因为源有责任收集电缆信息(USB 电力输送 WG 主席4.4电缆类型检测)。

我想我可以通过使用 VDM 命令发送 SOP' Discover Identity 来获取信息、并从寄存器 0x4F RX VDM 获取回复。

但是、当 tps659891是电源接收器时、它似乎忽略了来自 Cable 的 Discover Identity Reply。

我附上两张图片:

CRC-ok-from-tps65981-as-power-source.jpg:当 tps65981为电源时、它使用 GoodCrc "回复"、信息位于0x4F 中。

No-CRC-ok-from-tps65981-as-power-sink.jpg:当 tps65981是正弦电源时、它不会使用 GoodCrc 进行"回复"、并且在0x4F 中找不到信息。

当 tps65981是接收设备时,是否有办法获得电缆发现特性?

此致、

Martin Bugge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      [

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您在灌电流中查找什么信息? 当作为源连接时、您是否能找到它?

    您是否可以将电缆连接至其它接收器伙伴,以便检索信息?

    当您作为接收设备连接时、信息将不可用、因为源设备将提供电源并收集信息。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    问题1)您在灌电流中查找什么信息? 当作为源连接时、您是否能找到它?
    答案1:
    我们主要寻找将灌电流连接到拉电流的有源 USB-C 电缆的 PID 和 VID。

    读取存储在电子标记中的其他信息也是有益的、但如果它是已知的 PID/VID 组合、我们可以知道有源电缆的功能。

    问题2)您是否可以将电缆连接到其他接收器伙伴、以便检索信息?

    答案2:
    我们不控制用户选择连接到 tps65981 USB-C DP 交替模式显示器产品的活动电缆、也不控制用户连接到活动 USB 电缆另一端的第三方产品类型。

    通常、如果用户选择将自供电 USB 坞站/集线器与电力输送相连接、此坞站将仅用作 DFP (PD 源)。 因此、我们的 tps65981器件从一开始就强制进入灌电流模式、即使 USB-C 监控器产品也是所有应用的典型 DFP (PD 源)器件也是如此。

    如果显示器和坞站同时执行 DFP、是否不会导致故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oystein、

    好的、感谢您的澄清。

    对于 TPS65981等 USB PD2器件、UFP 无法与电缆通信、但 DFP 可以通过发出4CC "AMDS"- Start discovery process 命令来进行通信。

    因此、即使 PD 是灌电流、您也可以在 PD 协议后将角色更改为 DFP、并发出 AMD 命令以获取电缆信息。

    此致、

    Peter