This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:TUSB322I

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947696/tusb322i-tusb322i

器件型号:TUSB322I

尊敬的

 请帮助检查 USB322IRWBR 和 TUSB542RWQR 逻辑开关 通道 选择  是否合理、提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、可以将 TUSB322I 的 CC1/CC2交换到连接器、这样可以校正 DIR 引脚的逻辑、使其与原理图一致。  

    (例如 TUSB322I CC1 ->连接器 CC2和 TUSB322I CC2 ->连接器 CC1)