This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:GPIO 模式下的 I2C 控制

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942408/tusb1044-i2c-control-in-gpio-mode

器件型号:TUSB1044

如果我在 GPIO 模式(I2C_EN = 0)下引导、那么我是否仍然可以通过 I2C 接口对 CTL[1:0]、FLIP、DIR_[1:0]进行部分控制?这些现在只能通过 GPIO 引脚进行控制?

您能否在 GPIO 模式下引导、然后切换到 I2C、还是这种模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TUSB1044在 GPIO 模式下引导、则 只能使用 PD 控制器 GPIO 引脚来控制 CTL[1:0]和 FLIP。  可使用外部上拉/下拉电阻器来控制 DIR[1:0]。

    在加电时对 I2C_EN 引脚进行采样、您可以在 GPIO 和 I2C 模式之间动态更改。

    谢谢

    David