This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550 Vccout 引脚提供5.5V 输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940077/tcan4550-tcan4550-vccout-pin-gives-5-5v-output

器件型号:TCAN4550

当 由15V 电源供电时、VCCout 引脚提供5.5V 电压。

SPI 通信正常。

在发送消息时、VCCout 中的0.5V 偏移也出现在 CAN 总线中。 CANH 和 CANL 引脚保持在2.5V 附近、一旦发送发送消息命令、就会引入0.5V 偏移、并且在发送 CAN 消息时、参考电压变为3V。 发送消息后、它返回2.5V。 因此、接收器不接收 TCAN4550发送的一些 CAN 消息。

此外、TCAN 不能接收一些 CAN 消息。

我已经根据 TCAN4550 EVM 制作了原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、

    您是否能够共享您的电路板原理图和任何示波器截图(如果可用)?

    该主题已分配给应用工程师、他将帮助跟进。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uday、

    我刚刚使用15V 电源测试了 EVM、但我没有看到与您描述的相同的行为。  我看到 VCCOUT 电压在5V 时保持恒定、CAN 总线 VCM 在隐性电平下保持恒定2.5V。  我还验证了与由12V 电源供电的简单总线上的其他节点的通信是否良好。

    我怀疑原理图中可能有什么原因导致了这个问题。  如果您能在这个论坛上分享这些内容、那将会很棒。  但是、如果您希望私下分享、请告诉我、我将通过链接到您的 E2E 帐户的电子邮件地址向您发送一封直接电子邮件。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_5B00_TCAN1.PrjPcb_5D00_-TCAN1.PDF

    谢谢 Ravi 和 Jonathan

    这是我的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面我附上了 CANL、CANH 和 VCCOUT 的示波器截图、同时 TCAN 发送 CAN 消息

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uday、

    感谢您提供原理图和波形。  它们非常有帮助。

    数据表的第8.3节讨论了所有引脚的要求和行为。  这是确定是否满足所有要求的良好来源。  在查看您的原理图后、我有以下观察结果和建议:

    1. Vsup 引脚在引脚上需要一个100nF 的电容器、您有一个100pF 的电容器。  我建议将 C9更改为100nF 值。
    2. Vio 引脚在引脚上需要一个100nF 的电容器、您有一个100pF 的电容器。  我建议将 C3更改为100nF 值。
    3. Vccout 引脚需要一个10uF 的外部电容、而您有0.33uF 的电容。  我建议将 C2更改为10uF 值。
    4. nINT 和 GPO2引脚采用开漏架构、需要一个外部上拉电阻器。  我在原理图中没有看到它们、但它们可能位于您通过接头连接到这些引脚的器件上。  如果它们未包含在其他电路板/器件中、则需要将上拉电阻器添加到这些网络中、以使其正常工作。  但是、如果您在其中一种测试模式下使用 TCAN4550、则这些引脚不需要上拉电阻器。 (这是与您当前问题无关的观察结果)。

    我最初对这种行为的线路原因的想法具体是 VCCOUT 引脚上的去耦电容小于所需的去耦电容、但通常也适用于所有电源引脚(Vsup 和 Vio)。  请根据我建议的数据表值增大这些值、看看是否有任何改进。  我将尝试解释我的想法。

    TCAN4550具有一个内部 LDO、可将 Vsup 电压调节至5V 电压。  该5V 电压用于为内部数字内核、CAN FD 控制器供电、并为 CAN 收发器提供偏置电压、是 CAN 总线上2.5V 隐性电压电平的源(VCC/2)。  Vio 电源为数字 IO 信号上的电平转换偏置电路供电、还为 OSC/CLKIN 电路供电、但数字内核主要由5V 电源轨供电。  如果电压变化过大、它也可能在数字内核内部产生错误、并且可能是未正确接收到消息的原因。

    该5V LDO 能够提供比 TCAN4550所需的更多电流、因此可用于通过 VCCOUT 引脚为 MCU 等外部电路供电。   正如您所观察到的、任何 LDO 输出电压的变化都会直接影响 CAN 总线电压。  LDO 需要跟踪并考虑电流负载要求的变化、而连接到 LDO 的外部电容是此电路的关键组件。  正如我已经指出的、数据表指出、为了保持输出电压稳定性、需要在 VCCOUT 引脚上使用一个10uF 电容。  

    当电容太小时、CAN 消息产生的电流负载变化发生得比 LDO 反馈环路可以跟踪的快得多、因此 LDO 尝试补偿时电压电平会变化。  当电容足够大时、额外的电流可以通过存储在电容器中的电荷来提供、并允许 LDO 有足够的时间进行补偿、而不会导致电压电平发生变化。  VCCOUT 电压的示波器捕获清楚地表明、诸如发送 CAN 消息之类的简单活动会导致较大的电压偏差、我认为这表明添加到 VCCOUT 引脚的0.33uF 电容太小。

    如果调整上限值后仍有问题、请告知我。  不过,我希望这项改变会有明显的改善。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonathan

    我将在几天内进行测试和回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过增大电容值进行了检查、现在可以正常工作、而不会出现错误。 但是、我仍在 Vccout 处获得5.5V 电压。

    谢谢你

    此致

    Uday Mumbaikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uday、

    我很高兴听到额外的电容使 CAN 通信稳定。  然而、5.5V 输出电压肯定在高侧并且大于5.2V 最大规格。  我在原理图中没有看到任何东西可以证明这个过大的电压。  这些板中是否有多个与 TCAN4550配合使用?  如果是、它们是否也测量5.5V?  我想知道该器件是否已损坏。  如果您只有一个板、您是否在该板上尝试过其他 TCAN4550器件?

    此致、

    Jonathan