This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:复选

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947739/sn65dsi86-check-sch

器件型号:SN65DSI86

我的应用是 sn65dsi86zqer 要将 MIPI 转换为 EDP、请帮助查看原理图

e2e.ti.com/.../QC11A_5F00_Main_5F00_B0_5F00_20201012_5F00_0952_5F00_mipi_A000_to_A000_edp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请选择通过1k 电阻器将 TEST2引脚上拉至 VCCIO。

    2.请确保 SCL 和 SDA 上有上拉电阻

    3.我建议使用 REFCLK 作为 DSI86的 CLK 源

    4. 未使用的 GPIO 应下拉或连接到 GND

    谢谢

    David