This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:电流消耗

Guru**** 2923690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947363/tusb8042a-current-consumption

器件型号:TUSB8042A

,先生你(们)好

 7.5电气特性的说明。

我想确认不同条件下的电流消耗。

 'Upstream 3.0Host、Down 3Ss、1HS@ VDD = 1.1V;VDD33 = 3.3V;TA = 25°C'上的电流消耗值是多少

上 行2.0Host、下行0SS、4HS@ VDD = 1.1V;VDD33 = 3.3V;TA = 25°C'上的电流消耗值是多少

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    估算的电流消耗如下:

    1.3.3V = 45mA、1.1V =~615mA

    2.3.3V = 76mA、1.1V = 76mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!