This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:是否有用于 TUSB3410的 Linux (REHL 8.2)驱动程序?

Guru**** 2918790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942210/tusb3410-is-there-linux-rehl-8-2-driver-for-tusb3410

器件型号:TUSB3410

是否有用于 TUSB3410的 Linux (REHL 8.2)驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti_USB_3410_5052驱动程序已是 Linux 内核的一部分、无需安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    TUSB3410驱动程序由 Linux 社区维护,应已包含在 Linux 内核中。 TI 不提供 Linux 内核的驱动程序。