This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:正极性期间的奇怪 SOF

Guru**** 2762835 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947795/tusb8041-strange-sof-during-positive-polarity

器件型号:TUSB8041

各位专家、您好!

我的客户正在观察正极性的奇怪波形。

下图显示了 SOF 数据包、黄色是接收侧(TUSB8041的输入)、红色是发送侧(TUSB8041的输出)。

左图是负极性的设置、右图是正极性。

左侧显示的是负极性的正常 POE、但右侧显示的是正极性的正常 POE (绿色圆圈)

您是否看到了这种问题?  

您能否提供意见或建议来解决问题?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    这不是问题、即根据 USB 2.0规范预期的 EOP 驱动数据。  这是集线器的预期行为。

    此致、

    JMMN