This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:无法获取与 DP83TD510E-EVM 的 DP83822部分建立链接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, USB-2-MDIO, MSP-EXP430G2ET, MSP430F5529, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941643/dp83td510e-evm-cannot-get-link-to-establish-with-dp83822-portion-of-dp83td510e-evm

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIOMSP-EXP430G2ETMSP430F5529DP83TD510E

因此、我有两个 DP83TD510E-EVM 套件、它们都使用 USB 电缆接口(短接 J9)供电。  我已将它们通过交换机/集线器连接到几台 Raspberry Pi 单板计算机。  我无法使这些模块与 RPi 或交换机建立链接。  当我使用100BASE-T1卡时、我必须强制一个是主卡、另一个是从卡。  我是否需要对 EVM 模块执行一些操作来使其进行链接、就像对通过相同电缆/开关/RPi 组合运行的100BASE-T1模块那样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    请确保 LED_0绑定到低电平、J20应设置为"0"位置。 这将确保 DP83TD510配置为 RMII 主模式、从而在 RMII 从模式下为 DP83822提供50MHz 时钟。  

    DP83822需要在加电或复位时提供 XI 时钟。 因此、如果 DP83822在加电时未连接到 DP83TD510电路板、则需要在存在 XI 后对 DP83822进行复位。  

    最后、为了在 DP83TD510器件之间建立链路、需要运行初始化脚本以获取我们现在提供的可采样器件。 您可以使用以下脚本通过自动协商建立链路、或使用 USB-2-MDIO 工具强制进行主/从配置。

    请注意、当使用强制模式脚本时、在 USB-2-MDIO 工具中、扩展寄存器访问应设置为"no"。  

    e2e.ti.com/.../AutoNegotiation_5F00_Initialization.txt

    e2e.ti.com/.../Force_5F00_1Vpp_5F00_Master_5F00_Init.txt

    e2e.ti.com/.../Force_5F00_1Vpp_5F00_Slave_5F00_Init.txt

    e2e.ti.com/.../Force_5F00_2v4Vpp_5F00_Master_5F00_Init.txt

    e2e.ti.com/.../Force_5F00_2v4Vpp_5F00_Slave_5F00_Init.txt

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Justin、

    J20的设置有助于点亮计算机和 RJ45之间的链路指示灯、但两个 DP83TD510E-EVM 套件不会建立或提升可驱动流量的链路。  我尚未实现您的脚本、因为我仍然无法使用 USB-2-MDIO 工具连接到电路板。  DP83TD510E-EVM 电路板组合是唯一通过 USB 电缆连接到我的 PC 的设备。  

    在 USB-2-MDIO 指南中、我看到需要 MSP430F5529 USB LaunchPad 评估套件。  如果是这样、我在周一抵达时有两个订单、还有两个 MSP-EXP430G2ET。  如果不需要 LaunchPad 评估套件、是否有关于将 PC 和 USB-2-MDIO 程序连接到电路板的任何提示?  我使用尝试连接的相同 USB 电缆为电路板供电。  USB 电源跳线(J9)短接。  其他10个跳线处于到达的状态、这意味着在构成 J3和 J20的四个支柱中、没有任何连接根据您的建议进行更改(图片在下面传递)。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DP83TD510E_2D00_EVM-current-config.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    如果通过 J12上的5V 电源为 DP83TD510 EVM 供电、您能否确认看到的结果是否相同?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    使用合适的电源为器件供电改变了情况。  它现在响应 USB-2-MDIO。  我移除了 USB 电源跳线。

    那么、在此模式下、我将在其中一个电路板组合上运行 AutoNegotiation_Initialization.txt 和 Force_1Vpp_Master_Init、并在另一个电路板组合上运行 AutoNeg 和从脚本(按该顺序)?

    取得进展!  好消息!

    -Wayne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    为了在 DP83TD510E 板之间建立链路、可运行三种可能的配置:

    1. A 板和 B 板上的 AutoNegotiation_Initialization.txt。(扩展寄存器菜单应设置为"是")

    2. A 板上的 Force_1Vpp_Master_Init.txt 和 B 板上的 Force_1Vpp_Slave_Init.txt。(扩展寄存器菜单应设置为"no")

    3. A 板上的 Force_2p4Vpp_Master_Init.txt 和 B 板上的 Force_2p4Vpp_Slave_Init.txt。(扩展寄存器菜单应设置为"no")

    请勿在同一电路板上同时运行自协商和强制模式脚本。  

    此致、
    Justin