This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB201:10G 和25G 串行器/解串器的新多路复用器要求

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB201, DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947389/ds100mb201-new-mux-requirement-for-10g-and-25g-serdes

器件型号:DS100MB201
主题中讨论的其他器件: DS280MB810

大家好、

我的客户  有以下新要求。

多路复用器(带或不带重定时器 功能 正常)

1) 1) 通道  2和 通道3之间的转换。  50ms 内的转换时间。

2) 串行器/解串 器速度为10G 或25G。

 DS100MB201和  DS250DF230 呢? 您还有其他 建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    鉴于多路复用器功能和24Gbps 运行速度、请查看 DS280MB810。 这是否符合客户要求?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    如何 判断 器件是否支持10G 或25G? 不确定28G 器件是否可以支持。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请建议使用 DS280MB810 IBIS-AMI 模型在10G 和25G 下进行信号完整性分析。

    此致、Nasser