This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181是否支持 SSC (扩频时钟)功能?

Guru**** 2931690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942370/tmds181-does-tmds181-support-ssc-spread-spectrum-clocking-feature

器件型号:TMDS181

你(们)好

客户想知道 TMDS181是否支持 SSC 功能。 在数据表中找不到这一点。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此外、客户希望了解  MISC 控制寄存器中 SIG_EN 位和 HPD_AUTO_PWRDWN_DISABLE 位的机制、我想知道您是否可以帮助详细描述这两个位的机制和原则。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HDMI 不支持 SSC。 我们不建议任何人使用 SSC 来通过 EMI。 而不是 SSC、它们应使用外部共模扼流圈来通过 EMI。

    对于 SIG_EN 和 HPD_AUTO_PWRDWN_DISABLE、请参阅数据表中的表12。

    谢谢

    David