This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TUSB320LAI 作为 DRP

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947071/tusb320lai-tusb320lai-as-drp

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB320

您好、社区

我将 TUSB320LAI 用于我的产品开发。

我将用于 GPIO 模式的 TUSB 配置为仅限 DRP。

当在 CC 线路上检测到 Rd 时、OUT1、OUT2的状态是什么?

在运行时连接和分离 RD 时是否会产生任何中断?

当 TUSB 应用 Rp 并且另一个端口合作伙伴也应用 Rp 时会发生什么情况(确切地说、在运行功能测试案例455时会发生什么情况)?

提前感谢。

Pranay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当检测到 CC 线路上的 Rd 时、TUSB320充当 DFP、OUT1/OUT2曲折。 在 UFP 中、OUT1/OUT2为输出电流模式。

    在 GPIO 模式下,该引脚输出3,不会生成 INT。

    对于最后一个问题、取决于另一个端口是 DFP 或 DRP。 如果另一个端口是 DFP、tusb320将成为 UFP 并打开 Rd

    如果另一个端口也是 DRP、则取决于谁先打开 Rp 并充当 DFP、另一个端口将是 UFP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 DUT 是一个 Try。SRC DUT 和 TUSB320 (配置为 DRP)将启动、因为一旦检测到 Rd 并且 TUSB 过渡到 Attached。SRC 状态并开始提供 Vbus、但同时端口伙伴移除 Rd 并将 Rp 置为有效、 因此、在一段时间内、将存在 Rp Rp 组合。 在这种情况下,TUSB 应该发生什么?

    我观察到 Vbus 持续提供5V 电压、即使在断开端口伙伴之后、直到我复位器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设当 DUT 从 Rd 切换到 Rp 时、320将观察到断开。 如果320检测到两个 Rp、则会检测到调试附件。