This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550D:几个问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C550D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947404/tl16c550d-several-questions

器件型号:

大家好

如果我们问 TL16C550D、您会介意吗?


TL16C550D 和 TL16C550DI 之间的区别是什么?
只是 TA 范围的差异?


/ADS 引脚、客户将其用于固定低电平。
如果/ADS 引脚=低电平、我们认识到可以直接控制 A0、A1和 A2以及 CS0、CS1和 CS2。
但是、如果/ADS 引脚=高电平、它用于什么情况?


MR 引脚、该引脚应设置为在启动时复位、对吧?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hirotaka Matsumoto"]

    器件型号: TL16C550D

    大家好

    如果我们问 TL16C550D、您会介意吗?


    TL16C550D 和 TL16C550DI 之间的区别是什么?
    只是 TA 范围的差异?

    [Bobb]是的、只有器件的工作温度范围不同。


    /ADS 引脚、客户将其用于固定低电平。
    如果/ADS 引脚=低电平、我们认识到可以直接控制 A0、A1和 A2以及 CS0、CS1和 CS2。
    但是、如果/ADS 引脚=高电平、它用于什么情况?

    [BobbM]我认为 ADS 引脚控制何时对地址和 CS 引脚进行采样。 如果您希望确保地址和 CS 引脚正确选通到器件中、则应将 ADS 设置为高电平、然后更改地址和 CS 引脚、再将 ADS 重新设置为低电平。


    MR 引脚、该引脚应设置为在启动时复位、对吧?

    [BobbM]我认为最好的做法是在加电后重置器件、因此我建议这样做。

    此致、

    大田松本

    [/报价]