This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接口 IC 简介申请

Guru**** 1963925 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN3257-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941456/request-for-introduction-to-interface-ic

主题中讨论的其他器件:TMUX1574SN3257-Q1

我正在寻找能够切换 SD 卡信号线的器件。
(2:1个开关、最好是4个电路或更多电路)

如果您有专用于 SD 存储卡的切换设备、请介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    我们本身没有任何特定于 SD 卡的器件。  

    但是、我们确实提供了可能适合您所需的器件。

    您是否使用 SPI 或 SDIO 协议访问 SD 卡? SD 卡总线的运行速度也是多少 、即您用于传递数据的数据速率是多少?  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dodson-San

    您是否使用 SPI 或 SDIO 协议访问 SD 卡?
    →SDIO。

    SD 卡总线的运行速度也是多少、即您用于传递数据的数据速率是多少?
    →它将对应于10类速度、总线速度为25Mbps (50MHz)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    TMUX1574是一款4通道2:1器件、其典型带宽为2GHz、可支持此应用。  

    在这种情况下也可能使用的其他一些选项:

    SN3257-Q1 -在参数表中、它指出它是3.3V (Vcc)、带宽为900MHz、但这是不正确的、它可以高达5.5V、适用于建议的典型带宽为1.2GHz 的工作电源。 它是一款2:1 4通道器件。

    我们还拥有专为 MIPI 应用设计的10通道2:1开关、但它们仍可提供在此应用中运行所需的规格。 这些是 TS5MP645 和 TS5MP646。  

    最棒的

    Parker Dodson

x 出现错误。请重试或与管理员联系。