This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036未检测到

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941607/tusb2036-tusb2036-not-detecting

器件型号:TUSB2036

您好、Export、

未检测到 USB 集线器(TUSB2036VFR)、我们在下面进行了检查、您能否提供帮助和解决方案。

1、时钟6 MHz 时钟将到来(MODE 引脚选择为低电平)

DP0PUR 上拉至3.3V

3.NP3上拉至3.3V

4.BUSPWR -下拉至 GND  

5.上行 DP 加引脚未上拉至3.3V,我尝试上拉但仍然不工作。

谢谢、

Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satheesh,

    您可以共享原理图吗?  或者、如果您无法在论坛上发帖、请接受我的朋友的请求并将其直接发送给我。

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的响应、我无法分享原理图、但我们按照数据表建议进行了操作

    谢谢、

    S.Satheesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有原理图或示波器图、我无法帮助解决该问题、您能否提供任何其他信息?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到48Mhz OSC 输出波形。

    输入设置:

    NP3引脚-高电平

    BUSPWR -高电平

    模式-高电平

    PWRSW -高电平

    EXTMEMDIS 高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接集线器时、主机会报告什么?  DP/DM 上会出现什么情况?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.主机无响应。(使用 ls 注释时未列出特定的主机设备)

    上游引脚 DPD&DM 持续传输数据。

    谢谢、

    S.Satheesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在下行端口上安装了15K 下拉菜单?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尚未连接、但集线器检测和下拉流下拉(I/O)之间是否存在任何关系?

    谢谢、

    S.Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上行端口上的流量是什么样的?  连接集线器时主机报告的内容。  请发送屏幕截图或调试输出。

    谢谢、

    JMMN