This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS2:使用不同的时钟输入、交流耦合、无输出

Guru**** 2933110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946915/sn65lvds2-no-output-with-a-different-clock-input-ac-coupled

器件型号:SN65LVDS2

A/B 引脚测量到一个低+0.268V、高+0.668V 差分时钟、但 R 引脚上没有输出

我认为 VID  -0.4V/+0.4V 和 VCM 0.468V 均符合规格要求

A/B 引脚端接一个外部100欧姆电阻。

那么问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weigang、

    您能否提供输入波形的示波器捕获?

    此外、如果您拆下交流耦合电容器和直流耦合连接、您是否能够获得输出?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K.

    驱动器 VCM 超出接收器要求的范围、直流耦合可能不被接受。

    是否 有任何文档显示 sn65lvds2的内部电路? 或此器件的任何应用手册?

    这是引脚 A/B 上的示波器捕获

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weigang、

    该信号看起来正常-很奇怪它不起作用。 当您说 R 引脚上存在"无输出"时、该信号是卡在低电平还是高电平? 此外、您是否检查了器件的电源/接地?

    我们无法共享器件的内部电路、但数据表第19页开始提供应用信息。

    此致、

    I.K.