请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVDS2 A/B 引脚测量到一个低+0.268V、高+0.668V 差分时钟、但 R 引脚上没有输出
我认为 VID -0.4V/+0.4V 和 VCM 0.468V 均符合规格要求
A/B 引脚端接一个外部100欧姆电阻。
那么问题是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.