This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:RS232电缆已连接,TX 波形错误,但回送正确

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942057/max3221e-rs232-cable-connected-the-tx-wave-is-mistake-but-loopback-is-correct

器件型号:MAX3221E

当我从 MCU 发送数据时,连接 MAX3221E PIN8和 Pin13,数据是正确的,

将电路板连接到 PC 时,RS232 TX 不正确,时钟可能不正确

下面的波形 :    e2e.ti.com/.../dda21e201d22b591c26bc99b4daa6673.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    干扰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是从 MCU 到 MAX3221E 的数据吗? 您能否比较具有和不具有回路的波形? 同样、您能否使用和不使用回路检查总线信号电平? RS232信号应约为-5V 至5V。 应用的数据速率是多少?

    此致、

    Hao