This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:GND 连接确认

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947243/tpd4e02b04-confirmation-on-gnd-connection

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件:冲击

你(们)好  

我们在     设计中使用 TPD4E02B04D。 我 有一个疑问 ,我是否应该 将 IC 连接  到数字 接地( 例如   ,高 SPPed 信号的参考平面,  所有 数字电路的 GND) 或   

至底盘 GND 或接地(连接   至连接器的金属体 和   直流 电源的接地)。

在  这两种情况下、它的行为是怎样的、 为什么 应该  优先选择其中一种 而不是 另一种?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 查看  随附 的原理图 、    在 Type C 连接器中突出显示了"Chainsis GND"或"Earth "。

    目前、它 与  IC  e2e.ti.com/.../TypeC-.pdf 的 GND 不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    请 更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    我建议您将其连接到机箱接地。 机箱接地为 ESD 冲击能量离开系统提供了一个较低的阻抗和一致的路径。 由于数字接地用作数字信号的基准、ESD 冲击可能会干扰该功能或在 ESD 事件期间引起"接地漂移"(数字接地电压的短暂变化)。

    有关更多详细信息、请参阅我们的 ESD 保护布局指南: https://www.ti.com/lit/an/slva680/slva680.pdf 

    请告诉我这是否回答了您的问题。 如果是、请单击"解决"按钮。


    此致、
    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matt  

    感谢  您的回复。 您可以关闭此查询,  

       我始终对机箱 GND 和数字 GND 布局有疑问。 比如  

    1) 1) 如何   将其连接到电源 接地端  

    2) 2)如果 我们 将 机箱 GND 保持在所有层 上、或者 单层也可以 正常工作  

    3) 3)我是否能够将数字 GND 保持 在 底盘 GND 以下( 性能妥协等)

    4)它应该  是全部 在 电路板上,或者只 在连接器 侧(有 什么优点   ,  必须 有什么优点)

    等等  

    您能通过 提供一些 文档基本 规则来帮助我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    我在上一次答复中发布的布局指南是一个非常好的起点。 如果您需要更多文档、您可以随时访问 我们的文档页面 、查找适合您需求的文档。  

    此致、

    Matt Smith