This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:用于某种类型的 U 盘传输压降

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942056/tusb8041-for-some-type-of-u-disk-transfer-drop

器件型号:TUSB8041

设计

我们将 USB 集线器 EVM 连接到 PC、并在传输文件时发现某些 U 盘有问题(U 盘将断开连接并重新连接)。但如果将 U 盘直接连接到 USB 主机、则没有问题。 那么、如果有调试此问题的指南、需要您的帮助吗?  

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    您能否提供测试设置说明? 使用 EVM 时是否有任何其他电缆?