This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:SN65HVD75:输出问题

Guru**** 2948610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939487/sn65hvd75-sn65hvd75-output-issue

器件型号:SN65HVD75

尊敬的 TI 专家:

我们现在使用 SN65HVD75、下面是它的波形。 则出现100%问题。

蓝色:VA-B;

绿色:/re

黄色:RO

此时、VAB 大于0、RE 是 L、根据真值表内容、R 输出应为 H、但实际上看起来是低电平、问题是什么?

此时、TX 正在发送、RX 实际上不会接收数据、但 RX 上存在低电平

请帮助您检查它。 谢谢。

下面是 sch。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    青色、

    DE 的状态是什么?  它是否以 REB 的形式减小? 在原理图中、DI 短接至 GND。  DI 引脚是否始终为低电平、数据是否通过 DE 发送?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    是的、通过 DE 发送的数据。

    下面是 DE 的波形

    绿色:回复

    黄色:RO

    蓝色:DE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    青色、

    我想、当接收器打开时、    它需要很短的时间才能准备好响应输入信号。 在低   电平之前、由于高阻抗上的外部上拉、输出为高电平。 在低电平之后、接收器正常工作。  是否可以使接收器始终保持开启状态?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 是、那么延迟时间或响应时间有多长?  10us 还是20us? 我可以从数据表中获得准确的时间。

    顺便说一下,我们也在使用 ADI AduM3485E,这样就不会这样了。

    我们应该知道真正的原因、请帮助与 IC 设计人员核实。

    谢谢、等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    青色、

    遗憾的是、数据表中未指定时序。 您可以认为接收器在使能斜升期间进入了一个不确定的区域。 我将检查几个 TI 新发布的 RS485并给出 建议。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    青色、

    在深入了解这一点时、我对设计有一些疑问。 我认为当前的真实表是这样的。

    D DE/REB A/B R
    L L h h
    L h L h

    R 引脚 持续处于高电平。  原因是什么?  第二 、您是否在 REB 上尝试过更快的斜升?

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    为什么我们让 R PIN 变为高电平?

    原因这是半双工、RE 和 DE 是电路上的互补设计、因此在发送数据时 RE 将为高电平。

    请您分享您的电子邮件、这样将是一个有效的沟通方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    青色、

    请将电子邮件发送至 hliu@ti.com

    此致、

    Hao