This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:客户反馈波形失真

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, SN75LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947447/thvd1550-customer-feedback_waveform-distortion

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件: SN75LBC184

尊敬的团队:

祝你度过美好的一天!

这是来自 NWC MM Team FAE 的 Dylan。  

您能否帮助我的客户找出 THVD1550波形失真的根本原因、以及如何解决这个问题?

Rr:100Ku

背景:

当使用 RS-485传输长距离和多节点数据时、会发生波形失真、如图1所示。 通常、波形应为方波、而波形的上升 sahpe 更像是三角波。 当它具有多节点(>26节点)或长距离时,就会发生这种现象

比较:

客户使用 Maxim 的 MAX485和 TI 的 SN75LBC184进行测试,其性能正常。

需要的支持:

  1. 您能否帮助客户查看其原理图(图2)和波形(图1)以找出根本原因?
  2. 您能否提供解决方案?

 

                                         图1:波形

 

                                                图2:THVD1550的原理图

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    您能否详细说明 波形是什么? 我假设通道2是 TX 输入。 通道1是单端还是差分? 如果是差分、您能否提供 A 和 B 的波形? 请确保将探头基准连接到收发器的接地端。 BTW、您知道节点之间的接地电位差吗?

    此致、

    Hao