This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:接收器输入的输出架构

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947474/sn65hvd75-output-architecture-of-receiver-inputs

器件型号:SN65HVD75

大家好、

对于接收器输入、它是否具有推挽输出?

发现 当 Vcc 在3.3V 之前断电时、R 引脚上拉至另一个3.3V 电源时存在泄漏路径、因此我想知道推挽输出应该有体二极管、您能帮助确认吗? 谢谢!

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    遗憾的是、没有 二极管阻止 R  为 Vcc 供电。 您是否认为这是应用中的问题?

    此致、

    Hao