This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:布线长度规格

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940639/tusb212-trace-length-specification

器件型号:TUSB212

您好!

在 PCB 上安装 TUSB212后、我尝试找到允许的最大布线长度。

您能不能给我提供 TUSB212的布线长度规格,因为我的 USB 2.0 PCB 上有很长的布线。

谢谢、此致、

Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desmond、

    由于信号完整性性能随 PCB 布局和层叠/材料的不同而有很大差异、因此不存在允许的最大布线长度的确切规格。 您希望在此处支持的布线长度是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    20英寸

    谢谢!  

    -Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desmond、

    我建议将 TUSB212放置在路径中的14-16英寸左右  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    您是指距离 USB 端口12英寸还是距离 PCH 12英寸。

    -Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desmond、

    距离 PCH 12英寸。