This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR285:摄像头链路+ 85MHz 时钟+-40度器件建议

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947459/ds90cr285-camera-link-85mhz-clock--40-degree-device-recommendation

器件型号:DS90CR285

你(们)好

我们是否有能够满足这些规格的器件?  

规格:

  1. 摄像头链接
  2. 85MHz 时钟输入
  3. 28位宽总线
  4. 支持-40°  
  5. LVDS 至 LVCMOS、LVCMOS 至 LVDS

在 Channel Link Products Selection Guide ( https://www.ti.com/lit/pdf/snla167 )中,当谈到85MHz 器件时,仅支持工作温度(-10至+70°C)。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    您已有的选择指南包括我们支持的所有 LVDS 器件。 遗憾的是、我们没有在您所寻找的时钟输入上支持-40C 的器件。

    Jiashow