This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110:热特性

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940785/ds16ev5110-thermal-characteristics

器件型号:DS16EV5110

大家好、  

我正在 查找 DS16EV5110SQ/NOPB 上似乎不在数据表中的 θjc μ A、θjb μ A 和 θja μ A 数据、您能否分享?

信息是为了支持有效的设计、  

谢谢、此致、  

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我正在通过质量团队获取这些数据。 请让我在两三天内回复您。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    请注意以下数据:

    θ JA:30.2 C/W

    Theta JC:17.6 C/W

    Theta JB:14.3 C/W

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢纳赛尔!