This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:D1M/P、D2P/M 状态

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947101/tusb212-d1m-p-d2p-m-state

器件型号:TUSB212

你(们)好

当 RSTN 为低电平时,D1M/P、D2P/M 的状态是什么? (高阻态或高电平或低电平)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 RSTn 为低电平时、器件处于关断模式。 但 TUSB212会充当直通。 您需要在 PCB 上连接输入和输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    感谢您的回复!

    此致、