This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:输出上的去加重设置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941928/ds64br111-de-emphasis-settings-on-output

器件型号:DS64BR111

您好!

在 ds64br111输出与接收器之间的 PCB (FR4)上、铜长度约为20英寸(在此过程中有2个触点)。 接收器在输入端具有均衡功能(设置为均衡 FR4上的18英寸)。

您能否建议对 ds64br111的输出进行足够程度的去加重?

接收器可以处理输入端的最大值为0、4Vdiffp-p 至2.0diffp-p 的情况、因此输出端的默认 VOD 似乎足够(通道 A 上为700mV、通道 B 上为1000mV)。

BR Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    建议是、如果您允许接收器在 DS64器件上使用0dB 去加重的同时执行均衡-根据需要。 最好让一侧尽可能执行均衡-最好在 EQ 侧执行。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    谢谢您的回答、我将以此作为起点。

    BR Mikael