This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:检查 FPD-Link 开关的兼容性

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212EVM, HD3SS3411RWAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941553/hd3ss3212-check-compatibility-for-fpd-link-switching

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: HD3SS3411RWAEVM

你(们)好。

我有2个 FPD-Link 摄像头单元、使用935至954/960串行器/解串器对。   

我需要间歇性地将它们连接到2个不同的嵌入式目标(也就是说、我希望接收目标 A 或目标 B 上的帧数据、而不是同时接收)。   

我不能选择每次以物理方式更改连接。 我遇到了以下产品:HD3SS3212EVM、 HD3SS3411RWAEVM。 (由于论坛 API 认为其图像的某种原因、不包含链接、对此深表歉意)。   

我想知道这些电路板中是否有一个可用于此应用、即在嵌入式目标之间切换摄像头输出路由。

提前感谢、

Idan