This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TJA1052更换

Guru**** 2955070 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946959/tja1052-replacement

主题中讨论的其他器件:ISO1042

您好,团队

   我们是否有 TJA1052的 P2P 部分?

谢谢。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;请参阅 bomcross.ti.com/en/search?searchTerm=TJA1052i

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    您好、Ivy、

    感谢您发帖到 E2E! TJA1052i 采用与 ISO1042DW 兼容的16引脚封装、而 ISO1042的引脚配置将用"无连接"引脚替代 TJA1052的待机引脚。  请在 TI.com https://bomcross.ti.com/en/search?searchTerm=TJA1052上提供的交叉参考工具上查看 TJA1052的结果 、或查看上面链接的 Clemens。


    谢谢、祝您度过愉快的周末!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel 和 Clemens:

    感谢您的回复!

    此致、

    Ivy