This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:它是否支持 IEEE 802.3z/AB 1000Base-T/SX/LX/ZX?

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938563/dp83869hm-does-it-support-ieee-802-3z-ab-1000base-t-sx-lx-zx

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好!

 千兆位物理层(PHY)收发器 DP83869HM 是否支持802.3 z/AB 1000Base-T/SX/LX/ZX?

此致、

Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83869支持1000Base-T  

    您能否分享您所提及的其他标准的功能,以及您需要这些标准用于哪些应用?

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您的留言。 IEEE 标准802.3z 中采用了其他标准 LX SX 和 ZX 收发器接口。

    802.3z 通常称为1000BASE-X、其中-X 指的是-CX、-SX、-LX 或(非标准)-ZX。  

    我正在设计光纤介质转换器。  我的应用程序中的不同 X 收发器接口功能应允许不同的光纤电缆、SFP 和以太网交换机连接到介质转换器。  

    我正在寻找能够支持这些标准的收发器。

    非常感谢、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aayush、

    感谢您的解释。 DP83869符合1000Base-X 标准。假设-KX、-SX、-LX 是其中的子集、它也应该能够支持它们。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您的留言。 抱歉、我们的团队对 DP83869在我们正在制作的器件中的应用有一个问题。

    从数据表中可以看到、DP83869HM 仅符合 IEEE 802.3标准。  它不包括802.3z/AB 等其他标准。   

    如果您能在 DP83869支持的以下标准之前回答"是"或"否"、我们将不胜感激。  如果该 IC 支持所有这些标准、我们将考虑批量购买该 IC。

    IEEE 802.3 10Base-T

    IEEE 802.3u 100Base-TX

    IEEE 802.3ab、1000Base-T

    IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX (其中 Sx 支持多模式波长,Lx 支持高达20km 的单模式)。

    我期待很快收到您的回复。

    非常感谢、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IEEE 802.3 10Base-T:是(10Base-Te)

    IEEE 802.3u 100Base-TX:可以

    IEEE 802.3ab,1000Base-T:是

    IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX (其中 Sx 支持多模式波长,Lx 支持单模式波长达20km):是(1000Base-X)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您的留言、很抱歉您迟到了回复。

    这解决了我们的问题。

    此致、

    Aayush Aneja