主题中讨论的其他器件: DP83869
您好!
千兆位物理层(PHY)收发器 DP83869HM 是否支持802.3 z/AB 1000Base-T/SX/LX/ZX?
此致、
Aayush
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Geet、您好!
感谢您的留言。 IEEE 标准802.3z 中采用了其他标准 LX SX 和 ZX 收发器接口。
802.3z 通常称为1000BASE-X、其中-X 指的是-CX、-SX、-LX 或(非标准)-ZX。
我正在设计光纤介质转换器。 我的应用程序中的不同 X 收发器接口功能应允许不同的光纤电缆、SFP 和以太网交换机连接到介质转换器。
我正在寻找能够支持这些标准的收发器。
非常感谢、
Aayush
Geet、您好!
感谢您的留言。 抱歉、我们的团队对 DP83869在我们正在制作的器件中的应用有一个问题。
从数据表中可以看到、DP83869HM 仅符合 IEEE 802.3标准。 它不包括802.3z/AB 等其他标准。
如果您能在 DP83869支持的以下标准之前回答"是"或"否"、我们将不胜感激。 如果该 IC 支持所有这些标准、我们将考虑批量购买该 IC。
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab、1000Base-T
IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX (其中 Sx 支持多模式波长,Lx 支持高达20km 的单模式)。
我期待很快收到您的回复。
非常感谢、
Aayush