This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:连接 MII 和 SGMII

Guru**** 3012250 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946546/dp83869hm-to-interface-between-mii-and-sgmii

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83822IF

大家好、

你好。

我们的客户希望在   MII 和 SGMII 之间连接 DP83869HMR。 他们使用的处理器仅支持 MII (快速以太网、高达100BASE)、但 SFP 收发器(RJ-45、1000BASE-T)(他们喜欢使用)需要 SGMII 接口。 它们将强制 SFP 以100Mb/s 的速率运行 有可能吗?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    如果 MAC 仅支持速率为100Mbps 的 MII、则客户无法使用1000Base-T SFP。 这将导致数据因 Put 不匹配而出现。 如果他们在 MAC 接口上使用 MII、则需要选择100Mbps 光纤收发器。 现在、如果他们选择100Mbps 光纤收发器、我们可以建议使用 DP83822IF? 它支持 MII 和100Mbps 光纤模式。

    谢谢、

    Nikhil