This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0421:所有建议条件下的传播延迟

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0124, DS32EL0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947055/ds32el0421-propagation-delay-under-all-recommended-conditions

器件型号:DS32EL0421
主题中讨论的其他器件:DS32EL0124

大家好、团队、

我的客户正在考虑使用 SERDES 器件 DS32EL0124/DS32EL0421、但请求的是序列号延迟、同时考虑到所有建议条件。

- DS32EL0421的数据表根据具体情况规定 xx 位+5.5ns。 这是所有建议条件下的最大值吗?

-在 DS32EL0124的数据表中,根据每个条件对 xx 时钟进行了说明。 该值是否是所有推荐条件下的值?

我们需要知道最大传播延迟的程度。

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    这些是推荐工作电源和温度范围内的典型值。 这可用于帮助系统设计人员预测通过器件的传播延迟。 但是、我们没有针对最大值的规格。  

    此致、

    I.K.