This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:有关 TUSB1002A 的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942116/tusb1002a-question-about-tusb1002a

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件:TUSB1002TUSB522P

大家好、我想在我的系统中使用 USB 3.0转接驱动器。 我的设备可以与 USB 3.0、而不是3.1或3.2一起工作。

我可以使用 TUSB1002A 吗? 在数据表中、TUSB1002支持 USB3.2。

这是否还支持 USB3.0?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB3.0与 USB3.2第1代(5G)相同。 USB3.1与 USB3.2第2代(10G)相同。

    TUSB1002A 将支持 USB3.0 (USB3.2第1代)。 但是、如果您只需要5G、还请查看 TUSB522P。

    谢谢
    David