This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:最大拉电流 PDO##39;s、了解组0 /组1

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941273/tps65988-max-of-source-pdo-s-and-understanding-bank-0-bank-1

器件型号:TPS65988

我正在尝试了解已编程到 TPS65988中的拉电流 PDO 数量的全部功能和影响。  在这种情况下、仅考虑端口2

  • 在配置工具中、似乎实际上有2组 PDO 可编程。  这2个组的目的是什么?它们通常如何在系统中使用?
  • 银行是否可以是2组不同的 PDO、它们是根据端口1上的某些条件选择的、例如、启用基于端口1协商合同的银行之一?
  • PDO 的最大可广播数是多少?   该工具显示每个组最多支持7个 PDO、总共支持14个 PDO (包括每个组中的强制固定5V PDO1)。   
  •  对于 PDO 的最大数量而言、这是准确的吗?   (每组7个)
  • 在系统中使用这许多 PDO 是否会产生负面影响?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    可以根据外部受电位或  ActivePDOBank 位状态动态选择 PDO 组。 是的、这些组可以具有不同的 PDO。 请检查 TRM 中的寄存器0x32定义。  

    正确、最大 PDO 数为7。 使用最大数量的 PDO 没有问题。  

    谢谢
    普拉吉斯