请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 我正在尝试了解已编程到 TPS65988中的拉电流 PDO 数量的全部功能和影响。 在这种情况下、仅考虑端口2
- 在配置工具中、似乎实际上有2组 PDO 可编程。 这2个组的目的是什么?它们通常如何在系统中使用?
- 银行是否可以是2组不同的 PDO、它们是根据端口1上的某些条件选择的、例如、启用基于端口1协商合同的银行之一?
- PDO 的最大可广播数是多少? 该工具显示每个组最多支持7个 PDO、总共支持14个 PDO (包括每个组中的强制固定5V PDO1)。
- 对于 PDO 的最大数量而言、这是准确的吗? (每组7个)
- 在系统中使用这许多 PDO 是否会产生负面影响?
提前感谢您。