This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83TD510E:DP83TD510E:宣布推出用于评估的 IEEE 802.3cg 10Base-T1L 以太网 PHY

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938574/faq-dp83td510e-dp83td510e-announcing-the-availability-of-ieee-802-3cg-10base-t1l-ethernet-phy-for-evaluation

器件型号:DP83TD510E
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

所有、

我们很高兴与大家分享基于 新标准 IEEE 802.3cg 10Base-T1L 的“DP83TD510E”SPE (单线对以太网) PHY 已可用于评估。  

PHY 设计为使用 单线对以太网电缆达到1.2km 以上、功耗极低、为45mW。

有关数据表和 EVM, 请参阅产品页面:

https://www.ti.com/product/DP83TD510E

此致、
GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不确定这是发布问题的正确论坛。  我之前从未设置过 TI 电路板、需要将 DP83TD510和 DP83822组合配置为主器件(我认为这是默认配置) 和从器件(我每人有两个)。  USB-2-MDIO 工具无法连接。  是否有办法使用跳线或这样的跳线来配置它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略我之前的帖子。  我对两个板之间的关系没有任何问题。  我的问题与通过 RJ45连接使 DP83822与 PC 相连有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请打开一个新主题、其中包含您的问题的详细信息。

    此致、
    GET