This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047:SPICE 模型

Guru**** 2898850 points

Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1047, SN75LVDS387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946482/dslvds1047-spice-model

器件型号:DSLVDS1047
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS387

大家好、团队、

DSLVDS1047是否有 SPICE 模型?

我的客户需要从3.3VCMOS 转换为差动输出、以满足低于 Vcom 和 Vswing 要求。

  • 0.5V 电压<Vcom<1.0V
  • 0.12 <Vswing<0.3

这不是标准 LVDS、CML 等、因此他们需要一个解决方案。

DSLVDS1047可作为候选器件之一、但需要调整电平。 因此、如果该部件有仿真模型、这会很有帮助。

有许多通道、因此他们更喜欢高通道数器件 sp。他们还看到了 SN75LVDS387。

请告诉我是否有适合该要求的良好解决方案。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我们没有适用于该器件的 SPICE 模型。 产品文件夹中仅提供 IBIS 模型。  

    不过、您是正确的-这不是标准 LVDS 信号、因此需要外部电路。 您可以参考此应用手册以获取示例: https://www.ti.com/lit/an/snla353/snla353.pdf 

    请注意、由于传输线路上的阻抗不匹配、外部电路可能会导致严重的信号完整性问题。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.-San:

    感谢您提供信息。

    我能不能认为 SN75LVDS387是最高通道密度器件、哪种器件是3.3VCMOS 至 LVDS?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    正确、SN75LVDS387具有最高通道数。

    此致、

    I.K.